Existe un interbloqueo para los interruptores NW que permita hacer la conexión a 6 metros de distancia cada breaker.?

Problema :
Hardware.

Línea de Producto :
Interruptores ACB.

Ambiente :
Distribución eléctrica.

Resolución:
No existe un enclavamiento para esta distancia entre interruptores tipo abiertos masterpact; las distancias máximas recomendadas por el fabricante son las siguientes.
- Para enclavamiento mecánico mediante guaya para dos interruptores NW, la distancia máxima entre las bases de fijación es de 2000mm.
- Para enclavamiento mecánico mediante guaya para tres interruptores NW, la distancia máxima entre las bases de fijación  es de 1000mm.

Schneider Electric Peru

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: