{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Buscar Preguntas Frecuentes

¿Se puede instalar Rapsody en Windows 7 y 10?

Problema:
Compatibilidad de Rapsody con Windows 7 y 10

Línea de Producto:
Prisma

Ambiente:
Software

Porque:
Compatibilidad de versiones con sistema operativo

Resolución:
La versión 2.3 del Rapsody ha sido diseñada en Windows 7 y 10. Para instalarlo se necesita una configuración mínima en el ordenador.

ECOSTRUXURE POWER BUILD - RAPSODY requiere la siguiente configuración mínima del ordenador
- Se requiere Windows 10 o Windows 7
- Procesador: Intel Core i3 y superior
- Memoria: Mínimo 4GB de RAM
- El parámetro de resolución de pantalla debe forzarse al 100% o al 125% en el lanzamiento (a pesar de la recomendación de Windows 10)
- Internet Explorer 11.0 o posterior (obligatorio para el paso de inicio de sesión)
- Software Adobe Pdf o Do Pdf instalado (obligatorio para SLD Print, posible problema con Microsoft
Print to PDF)
- Acceso a Internet en el momento de la instalación y el registro.

Schneider Electric Peru

Explora más
Rango:
Prisma P
Explora más
Rango:
Prisma P