{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Como configurar el registro de las unidades Micrologic para los interruptores Masterpact?

Configuración registros de unidad micrologic

Product Line:
Micrologic


Resolution:
Las direcciones Modbus de la Micrologic del interruptor Masterpact son las que están en el manual adjunto y no hay otra manera de comunicar que no lo sea con esos valores.
De acuerdo al tipo de variable que está apuntando hay que “sumar” un valor al número del esclavo.

Por ejemplo de fábrica la Micrologic viene configurada como esclavo n°47, por lo tanto si la lectura es del estado (661) hay que usar el número 47 sin embargo si quiere lectura de tensión (1000-1005 por ejemplo) hay que apuntar al esclavo 247 (47 + 200):


La sugerencia es que hacer una prueba con un simulador Modbus tipo Modscan, MdBus, Modbus Poll u otro y validar si se comunica.

Documentos adjuntos

COMBT32EN_AP.pdfCOMBT32EN_AP.pdf [725.46 KB]
Explora más
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más