Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Como comprobar Estado de "Batería" al utilizar el cable de extensión aislado?
Problema Estado de "Batería" al utilizar el cable de extensión aislado Línea de producto Cables de interfaz Cable de extensión aislado (IEC) - AP9825 Ambiente Hardware Porque Este problema puede deberse a un cable incorrecto o si el SAI funciona realmente con la batería. Resolución Si está utilizando el cable de extensión aislado directamente con un UPS inteligente, asegúrese de que se está utilizando el cable adecuado. El cable apropiado es el número de pieza 940-0024. Si se ha asegurado de que se está utilizando el cable correcto, verifique que el UPS no esté en la batería. El UPS iluminará una luz ámbar en el panel frontal y emitirá cuatro pitidos cada treinta segundos cuando esté funcionando con la batería. Si el SAI está en la batería, entonces puede haber una pérdida de energía en este enchufe en particular. Verifique que el tomacorriente tenga alimentación con un voltímetro o intente enchufar otro UPS en el mismo tomacorriente. Si está utilizando el cable de extensión aislado con un dispositivo de señalización simple, como la tarjeta Expansor de interfaz, el UPS compartido o el UPS trasero, asegúrese de que el cable 940-0020 / 940-0023 esté instalado entre el puerto serie del equipo y el Unidad de extremo del servidor del cable de extensión aislado.
Explora más
Rango:
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más
Rango: