{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
{}

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Buscar Preguntas Frecuentes

¿Cómo conecto un cable de extensión 940-1500 a mi cable serial existente?

Problema
 ¿Cómo conecto un cable de extensión 940-1500 a mi cable serial existente?
  
Línea de producto

Cables de interfaz UPS
AP9815 / 940-1500

 
Ambiente

Los usuarios que necesiten extender la longitud de la conexión en serie al UPS
Modelos UPS con puerto serie DB-9

 
Porque

AP9815 o 940-1500 no reemplaza ningún cable de interfaz empaquetado con el software PowerChute o ofrecido por separado. Es simplemente un cable de extensión para extender la conexión entre una computadora y APC UPS con un puerto DB-9 para propósitos de comunicación.
 
Resolución
 
APC SKU: AP9815
Número de pieza de APC: 940-1500
Longitud: 15 pies
 
Este cable debe conectarse directamente al puerto de la interfaz de la computadora del SAI. No se puede usar más de uno a la vez. Este cable es un cable de interfaz altamente protegido, recto y de paso. Está diseñado para ser utilizado junto con los cables de interfaz estándar de seis pies PowerChute, es decir, los cables con los números de pieza APC 940-0020, 940-0023, 940-0024 y 940-0024.de paso. Está diseñado para ser utilizado junto con los cables de interfaz estándar de seis pies PowerChute, es decir, los cables con los números de pieza APC 940-0020, 940-0023, 940-0024 y 940-0024.
 
Explora más
Rango:
URPM

¿No encuentras lo que estaás buscando?

Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir soporte técnico, asistencia para quejas y más.
Explora más
Rango:
URPM