{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

como realizar el ajuste de sensibilidad de la UPS BGE50ML?

Problema:
Como realizar el ajuste de sensibilidad de la UPS BGE50ML

Ambiente
Todos

Resolución:

El SAI detecta y reacciona ante las distorsiones de voltaje de la línea transfiriendo a la energía de reserva de la batería para proteger el equipo conectado. En situaciones en las que el SAI o el equipo conectado es demasiado sensible para el nivel de tensión de entrada, es necesario ajustar la tensión de transferencia.



1. Conecte el UPS a un tomacorriente de pared, pero asegúrese de que esté apagado.

2. Mantenga presionado el botón POWER. Después de 10 segundos, el LED del botón POWER se iluminará alternativamente en verde-rojo para indicar que el UPS está en modo Programa.

3. Después de soltar el botón POWER, el LED del botón POWER se iluminará en verde, ámbar o rojo para indicar el nivel de sensibilidad actual. Pulse el botón POWER para cambiar la sensibilidad. Consulte la tabla siguiente para obtener una explicación del ajuste de sensibilidad y del nivel de sensibilidad del voltaje de transferencia que corresponde a cada color de LED.

4. Para salir del modo de programa esperar cinco segundos y todos los indicadores de LED se extinguirán. El modo de programa ya no está activo

¿Te fue de ayuda?