{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuáles son los requerimientos de calibración de tiempo para unidades SMX?

Problema:
La característica de calibración de tiempo de funcionamiento no funciona correctamente, ya sea rechazada o abortada por el UPS

Ambiente:
Hardware

Resolución:
Para completar el proceso de "Calibración de tiempo de ejecución" iniciado por el comando NMC / Software o LCD, deben cumplirse las siguientes condiciones.
Estado de carga de la batería: 100%
No hay fallas relacionadas con la batería, sobrecarga o batería desconectada
No hay cambios de estado pendientes en ninguno de los Grupos de Salida Conmutables (SOG)
UPS carga superior a un umbral mínimo, que es proporcional al número de baterías externas (XBP) conectadas. Sin XBP conectado, la carga mínima requerida es 10%; Con una XBP: 25%; Con 2 XBPs: 40%; Con 5 o más XBPs: 85%
Se recomienda no realizar más de una o dos calibraciones de tiempo de funcionamiento al año, ya que las frecuentes calibraciones de la batería pueden disminuir significativamente la vida útil de la batería.

Nota:
Es importante tener en cuenta que el tiempo de ejecución real durante un corte de energía no se ve afectado por si se ha realizado una calibración de tiempo de ejecución, ya que el tiempo de ejecución real depende de la potencia física
Disponible desde el sistema de batería durante la interrupción real. Además, el UPS vuelve a calibrar el tiempo de funcionamiento estimado basado en el tiempo de funcionamiento real durante la última interrupción o descarga. El tiempo de ejecución estimado es un
Aproximación de cuánto tiempo el usuario puede esperar del UPS la próxima vez que hay un apagón
Explora más
Rango:
Symmetra
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más
Rango:
Symmetra