{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Pueden los módulos Vigi ser usados en 480Vac? A 120Vac ?

Problema :
Pueden los módulos Vigi ser usados en 480Vac? A 120Vac ?


Ambiente :
Hardware

Línea de Producto :
Interruptores MCB.

Causa :
Dudas de conexión.

Resolución :
El módulo vigi está a prueba de fallos y utiliza un toroide para medir la diferencia vectorial entre las corrientes en los cables que pasan, pero no se puede realizar la prueba de test, adicionalmente si son 480VAC, por los general son 3fases + neutro, esta distribución no es de 120VAC.
Explora más
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más