Consultar las preguntas frecuentes

¿Como administrar los códigos QR en el Altivar Process?

Fecha de publicación: 14 junio 2020


Problema
Adicionar código QR en el Altivar Process


Línea de producto
Altivar Process, ATV600, ATV900

Ambiente
Hardware y software

Resolución

Desde el Software de configuración SoMove (gratuito), se podrá configurar los enlaces deseados.  Ya estando en la configuración del Altivar Process, se debe ir a dispositivo > ATV6XXX HMI Personalization > QR Codes, allí podrá copiar el URL de la información que desea ser vista como código QR, en el ejemplo se utiliza el manual de programación del ATV600.

Podrá ubicar una etiqueta de máximo 15 caracteres.

 



 
Ahora vamos a verificar en el variador esta nueva configuración.


      
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.