Consultar las preguntas frecuentes

Reemplazo de la referencia 18687 ?

Fecha de publicación: 11 junio 2020

Ambiente :
Hardware

Línea de producto :
Interruptores MCB

Causa :
Actualización de equipo


Resolución :
 Interruptor diferencial RED - 2P - 25 A - clase A - 30 mA, es posible sustituirlo por los siguientes equipos :  A9R50225 ( interruptor diferrencial iLD 2x25A, 30mA ) y  A9C70342 ( motorizado ARA para iLD )
 
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.