{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Es posible parametrizar y guardar en memoria horas de accesos y salidas realizadas por los usuarios con el selector Biometrico XB5?

Problema

Configuración selector Biometrico XB5

Línea de producto
Harmony XB5S

Ambiente
Hardware


Porque
Aplicaciones para selector XB5S

Resolución

El Selector Biométrico Harmony XB5S no ha sido diseñado para el control de accesos a edificios, sino a aplicaciones en un entorno industrial (acceso a programa de PLC, desbloqueo de protecciones de una máquina por personas autorizadas, volver a arrancar una máquina después de una parada de emergencia, habilitación de un modo de funcionamiento específico para operaciones de mantenimiento, conducción de montacargas y otros vehículos de manutención por personal autorizado, etc.).Además la configuración y el registro del personal autorizado (administrador/es y operario/s) para la activación del Selector Biométrico se realiza mediante un diálogo por LED (no existe pantalla de texto con un menú de configuración). Luego, en memoria del equipo únicamente es posible almacenar las huellas digitales de los usuarios que, según el procedimiento de registro que se siga, se clasificarán como administrador/es (persona autorizada para configurar el Selector y registrar o borrar usuarios) u operario/s (persona autorizada para activar el Selector).
Explora más
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más