{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Como anular la protección de falla a tierra de la Micrologic 6.0 ?

Ambiente :
Hardware

Linea de productos :
Interruptores ACB.

Causa :
Inhibición falla en equipo.

Resolución :

1 - Micrologic P/H: se puede anular la protección a través de la instalación del firmware GFI, pero la versión de la Micrologic P/H tiene que ser mayor a 8.244. Si el firmware es anterior al 8.244 hay que instalar los puentes como en la Micrologic A/E a seguir.

2 - Micrologic A/E: hay que instalar los puentes entre F1-M1 y M2-M3 (no hay que aplicar tensión entre M2-M3).

La desistalación del GFI debe ser hecha con la Magic Box como se suele actualizar la Micrologic, ese procedimiento suele ser hecho por los ingenieros de post-venta, pues tiene que ser hecho con bastante cuidado para que no se dañe la Micrologic

Schneider Electric Peru

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Producto:
33515
Explora más
Producto:
33515