{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Es posible instalar un embarrado horizontal de 3 barras de cobre de 120x10 en los armarios Prisma P?

Si es posible instalar un embarrado horizontal de 3 barras de cobre de 120x10 en los armarios Prisma P utilizando los soportes fijos referencia 04665 y los soportes voladizos referencia 04678.
Para ello se debe quitar los montantes verticales en el armario de profundidad 600 mm.



También es posible utilizar los montantees verticales cortandolos a la altura requerida y fijandolos a unos trevesaños longitudinales (no suministrados), a realizar por el cuadrista. Ver ejemplo en foto adjunta.


Se adjunta hoja de montaje del los soportes referencia 04665.

Documentos adjuntos

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Rango:
Prisma P
Explora más
Rango:
Prisma P