{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuál es la funcionabilidad que me ofrece el software XB5Ssoft, es posible integrar varios biométricos XB5S y realizar un control de accesos?

Problema
Funcionabilidad XB5S Soft

Línea de producto
Harmony XB5S

Ambiente
Software

Porque
Qué tipo de programación puedo realizar con el software

Resolución

El software XB5Ssoft permite visualizar, guardar y duplicar en un PC la base de datos de usuarios autorizados del selector, además de añadir o eliminar de forma rápida los permisos de los usuarios (las huellas registradas pueden borrarse en ausencia de los usuarios).

Es decir que se utiliza únicamente para configurar el equipo, por lo que no es posible realizar un control de accesos (no queda un registro del número de veces y de la hora/fecha de acceso del usuario).

Para más información sobre funcionamiento del equipo se adjunta hoja de montaje

Documentos adjuntos

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más