{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Qué tipo de fusible y fabricante se recomiendan para su uso en los interruptores de transferencia universal?


Línea de producto:
UTS6, UTS6BI, UTS6H y UTS10BI

Entorno:
Hardware

Porque:
Selección de fusibles de repuestos para UTS

Resolución:
El UTS está diseñado para funcionar con la mayoría de los tipos de fusibles clasificados Clase CC, con clasificación de circuito derivado y clase CC, con clasificación de 15 A o 20 A.

Ocasionalmente puede ser necesario reemplazar los fusibles en el UTS. APC recomienda que todos los reemplazos de fusibles sean realizados por personal de servicio calificado. El UTS está clasificado para funcionar con fusibles Clase CC clasificados, con clasificación de circuito derivado, clasificados por UL, clasificados como 15 o 20A. Después de reemplazar el fusible, asegúrese de que el circuito esté configurado correctamente con el tamaño (15 A o 20 A) del fusible. Esto debe realizarse a través de la interfaz de usuario de UTS.

Los siguientes son ejemplos de fusibles Clase CC clasificados, con clasificación de circuito derivado, aprobados por UL, que recomienda APC.

15A:
Ferraz-Shawmut ATMR15
Littelfuse KLKR015
Bussman KTK-R15

20A:
Ferraz-Shawmut ATMR20
Littelfuse KLKR020
Bussman FNQ-R-20
Bussman KTK-R20

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más