{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuáles son las distancias máximas de cable entre variadores de la gama Altivar process (ATV600 / ATV900) y motor y en qué circusntancias se debe incluir un filtro dvdt ?

Los variadores Altivar Process funcionan con las siguientes longitudes máximas de cable de motor: 150 m para cables apantallados y 300 m para cables sin apantallar, usando motores fabricados bajo la normativa IEC 60034-25 (bobinados de doble aislamiento). Se recomienda, para distancias de cable superiores a 50m y con motores no fabricados bajo la norma IEC 60034-25, el uso de filtros de salida a motor, para limitar el impacto del efecto dv/dt y sobretensiones en bornas del motor. Estas sobretensiones con el tiempo van degradando el aislamiento del devanado del motor. Así, el filtro también sirve para aumentar el tiempo de vida del motor.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más