{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Selección transformador para arranque de varios contactores


Los transformadores ABL 6TS y ABT 7 se caracterizan por la potencia aparente nominal que pueden suministrar de forma permanente. No obstante se han diseñado para liberar, puntualmente, unas potencias muy superiores, como por ejemplo, las puntas de llamada de los contactores.
Las puntas de llamada de los contactores pueden alcanzar de 10 a 20 veces la potencia necesaria para el mantenimiento, lo que obliga a sobredimensionar el transformador con respecto a la potencia permanente que debe suministrar. El transformador debe estar dimensionado para que la caída de tensión en sus bornas,
causada por la llamada, se mantenga dentro de los límites admisibles para conseguir el cierre correcto del contactor.
Así pues, los dos valores de potencia que se deben tener en cuenta para determinar la intensidad del transformador serán:
- Por una parte, la potencia permanente que deba liberar el transformador.
- Por otra, la potencia máxima de llamada que deba proporcionar.
En realidad, basta con tener en cuenta la suma de las potencias de mantenimiento y la llamada del contactor más potente.
Para los transformadores ABL 6TS, el gráfico adjunto permite elegir la intensidad que se debe utilizar en función de las dos potencias.
Esto garantiza una caída de tensión máxima del 5 % en la llamada compatible con un correcto funcionamiento de toda la instalación.
Además, estos transformadores se han diseñado para funcionar de forma permanente en carga nominal y a una temperatura ambiente de 50 °C. Una disminución de la temperatura ambiente permite sobreclasificar el transformador, lo que permite en algunos casos, utilizar una intensidad inferior.
El gráfico inferior corresponde a una temperatura ambiente de 35...50 °C.
Los valores de llamada de las bobinas de contactor figuran en las páginas de características de los circuitos de control de los contactores



Ejemplo: un equipo que sume una potencia de mantenimiento de 200 VA y una
potencia de llamada del mayor contactor de 700 VA, puede recibir la fuente de
alimentación a través de un transformador de 630 VA, si se utiliza a una temperatura
ambiente de 50 °C. Sin embargo, será suficiente un transformador de 400 VA cuando
la temperatura ambiente sea de 35 °C.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más