Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Cómo soluciono los problemas del LED de reemplazo de batería en un Smart-UPS?
Problema:
El LED de reemplazo de batería está encendido en mi Smart-UPS.
Línea de Productos:
Smart-UPS, Smart-UPS.
Ambiente:
Hardware
Causa:
El LED de reemplazo de la batería está diseñado para iluminarse cuando se necesita reemplazar la batería.
Resolución:
Los siguientes pasos le permitirán solucionar los problemas de su indicador de reemplazo de batería:
Nota: La carga normal debe estar conectada mientras se realizan estos pasos.
1. Permita que la batería se cargue al 100%, como se indica en Powerchute, en la Tarjeta de administración de red o en la pantalla LCD del UPS (si está equipado). Para obtener los mejores resultados, cargue la unidad durante un mínimo de 8 horas para un UPS estándar o 24 horas para un UPS con baterías externas conectadas. Los productos Smart-UPS cargarán las baterías si la unidad está encendida o apagada siempre que esté conectada a una fuente de alimentacion.
2. Inicie Un self-test:
Si su UPS tiene una pantalla LCD, vaya al menú "Pruebas y diagnósticos", luego seleccione "Autocomprobación del UPS".
Si su UPS no tiene una pantalla LCD, mantenga presionado el botón "I / Prueba" "hasta que el LED comience a parpadear
3. Si el LED de Reemplazar batería permanece encendido, la batería necesita ser reemplazada. Las baterías duran generalmente de 3 a 5 años, sin embargo, las altas temperaturas (> 25 ° C / 77 ° F) o los frecuentes eventos de energía reducirán la vida útil y pueden hacer que la batería requiera un reemplazo antes. La garantía de la batería en todos los productos Smart-UPS es de 2 años a partir de la fecha de compra contra defectos cuando se utiliza en condiciones normales.
Published for:Schneider Electric Peru
¿Te fue de ayuda?