Consultar las preguntas frecuentes

NetBotz Central y KVMs

Fecha de publicación: 12 junio 2020

Problema:
NetBotz Central y KVM

Línea de productos:
NetBotz Central

Entorno:
Hardware

Causa:
Para la implementacion del NetBotz Central  se debe conocer cual es su configuracion.

Resolución:
NetBotz Central está diseñado para ser tratado como un dispositivo "head-less". Esto significa que no es necesario conectar un teclado, mouse y monitor a NetBotz Central. Sin embargo, algunos clientes conectan equipos KVM a todos los sistemas montados en bastidor. Si este es el caso, el equipo KVM de teclado y mouse PS / 2 estándar puede estar conectado a NetBotz Central.

Si se utiliza hardware KVM, tenga en cuenta que NO se envía salida gráfica a la pantalla local. Solo una línea de comandos de Linux aparece una vez que se completa el proceso de arranque. Tenga en cuenta que gran parte de la información de arranque no se puede ver desde esta interfaz y las actualizaciones también muestran resultados limitados.
Una conexión en serie es el método de monitoreo preferido.

Nota: Los puertos USB en NetBotz Central no están configurados para manejar teclados o ratones basados ​​en USB.
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.