Consultar las preguntas frecuentes

¿Cómo configuro el almacenamiento externo para un dispositivo NetBotz V3?

Fecha de publicación: 12 junio 2020

Problema:
Configuración de almacenamiento externo en un V3 Netbotz Appliance 

Linea de productos:
Netbotz V3 
 
Entorno:
Netbotz 4xx, 5xx 
 
Causa:
Necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento para el dispositivo Netbotz Versión 3. 
 
Resolución: 

Nota : No puede seleccionar la opción Unidad USB si no hay una unidad USB conectada a su dispositivo.

 

  1. Haga clic en el icono Almacenamiento externo para abrir la   ventana Almacenamiento externo .
  2. Haga clic en  Agregar ...  para abrir la ventana Configuración de almacenamiento externo.
  3. Seleccione  Unidad USB  y haga clic en Siguiente .
  4.  Aparece el panel Seleccionar operación y muestra las siguientes selecciones:
    1. Usar almacenamiento externo : configure el dispositivo para utilizar el sistema de almacenamiento externo sin formatear primero el sistema de archivos. Esta opción se utiliza si el Sistema de almacenamiento externo conectado a su dispositivo está formateado y contiene datos de la cámara y el sensor.
    2. Formatear y usar almacenamiento externo : le da formato al sistema de archivos del sistema de almacenamiento externo y configura el dispositivo para que use el sistema de almacenamiento externo.
  5. Seleccione una operación y haga clic en Aceptar. 
    1. Si selecciona  Usar almacenamiento externo , un mensaje de confirmación le informa que el dispositivo debe reiniciarse para completar la tarea. Haga clic en Finalizar para reiniciar el dispositivo. Cuando se completa el reinicio, toda la funcionalidad del Sistema de almacenamiento externo está disponible.
    2. Si selecciona  Formatear y usa Almacenamiento externo , un mensaje de confirmación le informa que formatear el dispositivo de almacenamiento extendido destruirá los datos almacenados en el dispositivo y que el formateo puede demorar diez minutos o más, después de lo cual el dispositivo debe reiniciarse. Haga clic en  Finalizar . Una vez que se formatea el sistema de almacenamiento externo, su dispositivo se reinicia. Cuando se completa el reinicio, toda la funcionalidad de almacenamiento externo está disponible.
Nota : Si cambia el punto de montaje o el recurso compartido para su Sistema de almacenamiento externo, asegúrese de seguir el procedimiento descrito en "Eliminación del almacenamiento externo" antes de agregar su nuevo almacenamiento. 
 
Para configurar su dispositivo para utilizar un sistema de almacenamiento externo de Windows Network Share:

 
  1. Haga clic en el icono Almacenamiento externo para abrir la   ventana Almacenamiento externo .
  2. Haga clic en  Agregar ...  para abrir la   ventana Configuración de almacenamiento externo .
  3. Seleccione  Windows Share  y haga clic en  Siguiente .
  4. Introduzca la información de configuración.
  5. Haga clic en  siguiente .
  6. En la   ventana Seleccionar Acción , elija:
    1. Utilice el almacenamiento externo de la red  cuando este dispositivo ya haya utilizado el recurso compartido de Windows y usted haya elegido no compartir este soporte. 
    2. Inicialice (borre los datos del dispositivo existente) y use el almacenamiento externo de la red  la primera vez que use el recurso compartido de Windows con este dispositivo o si el recurso compartido de Windows se usó con otro dispositivo.
  7. Haga clic en  Finalizar . Aparece un mensaje para reiniciar el dispositivo.
  8. Haga clic en  reiniciar . El dispositivo se reinicia automáticamente. Esto puede demorar unos minutos durante los cuales la Vista avanzada no estará disponible.
Para configurar su dispositivo para utilizar un montaje de sistema de archivos de red (NFS):
 
  1. Haga clic en el icono Almacenamiento externo para abrir la   ventana Almacenamiento externo .
  2. Haga clic en  Agregar ...  para abrir la   ventana Configuración de almacenamiento externo .
  3. Seleccione  NFS Mount  y haga clic en  Siguiente .
  4. Introduzca la información de configuración.
  5. Haga clic en  siguiente .
  6. En la   ventana Seleccionar Acción , elija:
    1. Utilice el almacenamiento externo de la red  cuando este dispositivo ya haya utilizado el montaje NFS y usted haya elegido no compartir este montaje. 
    2. Inicialice (borre los datos del dispositivo existente) y use el almacenamiento externo de red  la primera vez que use el montaje NFS con este dispositivo o si el montaje NFS se usó con otro dispositivo.
  7. Haga clic en  Finalizar . Aparece un mensaje para reiniciar el dispositivo.
  8. Haga clic en  reiniciar . El dispositivo se reinicia automáticamente. Esto puede demorar unos minutos durante los cuales la Vista avanzada no estará disponible.

Nota: las instrucciones detalladas se pueden encontrar en https://help.ecostruxureit.com/display/public/UANB44/External+Storage
 
 


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.