{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

ATV630D75N4 control de frecuencia por Ethernet o por PID

Se quiere que el variador de velocidad en condiciones normales la consigna proceda de un PLC, (este tendrá programado un PID y la salida del PID se enviara al Variador por Ethernet). En caso de fallo del PLC el Variador es el que realizara el PID.
El mando será en ambos casos por bornero.
Configurar:
  1. Control por bornero (menú 5.5 Ajustes completos/ comando y referencia)
Modo control -> Independiente
Canal Control1 -> Bornero
  1. Configurar PID, (menú 5.6 Ajustes completos/ funciones de Bomba)
Asignar la entrada analógica a la sonda del proceso y consigna interna.
  1. Configurar conmutación referencia (menú 5.5 Ajustes completos/ comando y referencia)
Asig. Interr frec.-> configurar una entrada digital que se usara para conmutar de modo de funcionamiento del Variador
Config Freq Ref2 -> Ethernet integrado

De este modo con la entrada digital activada el variador funcionará con la frecuencia dada

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más