{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿A qué altitud máxima puede funcionar un ATV320?

Altitud máxima para ATV320

La altitud máxima a la que el Altivar 320 se puede instalar sin reducción es de 1000 metros (3300 pies).
Por encima de los 1000 metros, se debe reducir la corriente nominal en un 1% por cada 100 metros (330 pies) adicionales hasta un techo máximo de 3000 metros (10.000 pies).
atv320,altitud,máxima,4200,mtrs,metros,soporta,presión,derateo,atv930,process,schneider,altura,
atv320,altitud,máxima,4200,mtrs,metros,soporta,presión,derateo,atv930,process,schneider,altura,
La presión del aire más baja da como resultado una densidad de aire más baja y, por lo tanto, el enfriamiento es menos eficiente. Esto se debe a la resistencia eléctrica reducida del aire, que requiere un espacio mayor para evitar el arco eléctrico. Las placas de circuito y el espaciado de los componentes solo permiten una cierta altitud y no pueden ser instalados más alto.

Por lo tanto para ATV320 No es posible instalarlo a alturas de más de 3000 metros o Schneider No tiene validado utilizarlo a más de 3000 mts. Si fuese extrictamente necesario, se debería certificar su uso con empresas externas.

Por otro lado nuestra familia de producto ATV Process (excepto Talla 7) permiten operar más allá de los 3000 metros.


Más detalles para ATV930 en el manual de instalación, ver página 38: Manual de instalación ATV930
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}