{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

¿Qué significan clase 10, clase 20 y clase 30 de disparo en un relé de...

Problema: Significado de las clases de disparo para relés de sobrecarga. Línea de producto: Relés de sobrecarga NEMA Ambiente: Hardware Resolución: La clase de disparo significa que a 600% (6 veces)...

¿Qué haría que la pantalla de los variadores ATV320 destellara?

Problema: ¿Qué haría que la pantalla del ATV320 destellara? Línea de producto: ATV320 Ambiente: Todos Causa : La pantalla de la unidad parpadea de forma intermitente. El motor no alcanza la velocidad...

¿Cuál es el pineado o pinout de los cables XBTZ915 y XBTZ968?

Se adjunta documento con el pineado de los cables XBTZ915 y XBTZ968.

Descargar Solutions Guide Energy Expert 2.0

Esta guía está destinada a ingenieros de aplicaciones, integradores de terceros y otros profesionales calificados. Personal responsable de instalar e integrar Power Monitoring Expert (PME) con...

¿Cómo configurar el control PID básico en las unidades ATV61 o ATV71?

Problema : ¿Cómo se puede configurar el control PID? en el ATV61 Drives? Línea de producto: ATV61 y ATV71 Ambiente: Todos los modelos, todos los números de serie. Causa: PID configurado para mantener...

¿Son exportables los programas que se hayan hecho en el SoMachine Basic...

Sí que se pueden abrir desde Somachine proyectos creados con Somachine Basic. Para abrirlos, simplemente, hay que ir a Somachine y seleccionar “Abrir proyecto”, se abrirá una nueva ventana donde se...

Elección de un armario de poliester , Talassa , con accesorios

Elección de un armario de poliester NSYPLM, NSYPLA, , talassa y accesorios.Adjuntamos la regla digital .

¿Cómo Comunicar un PLC M340 con un terminal HMI mediante Modbus USB?

Se debe crear un nuevo Controlador Modbus TCP/IP y crear un Nuevo Equipo Modbus USB (ver imagen adjunta) El cable a utilizar es un USB a miniUSB, la referenica es: BMXXCAUSB018

Preguntas frecuentes sobre videos popularesVideos populares

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail

Conoce más con nuestras Preguntas Frecuentes de conocimiento generalConocimiento general

Cuales son las dimensiones de los interruptores Compact NSX?

Problema: Desconocimiento en dimensiones de interruptores Línea de producto: Compact NSX Ambiente: Hardware Porque: Conocer dimensiones y tamaños de NSX Resolución: En la familia NSX se tienen dos...

¿Cuál es la vida útil de la batería del medidor de la serie PM5500?

Problema: Vida útil de la batería en la serie PM5500 Línea de productos: PM5500 Ambiente: Hardware Porque: Conocer aspectos técnicos del medidor Resolución: La batería interna del medidor mantiene el...

¿Cuáles son las dimensiones de Masterpact MTZ?.321

Problema: Desconocimiento en dimensiones de MTZ Línea de producto: MasterPact MTZ Ambiente: Hardware Porque: Se necesita conocer las dimensiones de MTZ Resolución: En el archivo adjunto encontrará...