Nasza bogata oferta obejmuje 5500 produktów
Produkty naszej fabryki to głównie serie łączników i gniazd oraz puszki elektroinstalacyjne, które są aktualnie sprzedawane w 12 krajach w Europie. Nasza fabryka jest zlokalizowana w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie), w pięknie położonym nad jeziorami mieście średniej wielkości, które wciąż się rozwija i z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjne dla jego mieszkańców i odwiedzających.
Zatrudniamy blisko 600 osób
Zatrudniamy głównie w dziale produkcji oraz w następujących działach wspierających- technologiczny /inżynierii procesów, utrzymania ruchu, narzędziowni, logistyki, jakości, finansów i HR. Naszym pracownikom zapewniamy ciekawą pracę i stabilność zatrudnienia, dbając o wysokie standardy, zwłaszcza bezpieczeństwa. Stale powiększamy ofertę benefitów. Oferujemy różnorodne możliwości rozwoju zawodowego zarówno lokalnie jak i w ramach współpracy z firmami grupy Schneider Electric na całym świecie, szczególnie dla specjalności inżynierskich – inżynieria produkcji i procesu, jakości i utrzymania ruchu.
Certyfikacja ISO
W trosce o naszych klientów firma aktywnie rozwija zintegrowane systemy zarządzania według międzynarodowych norm: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, BS OHSAS 18001, gwarantując w ten sposób, że nasze produkty są najwyższej jakości, bezpieczne, a także produkowane przy użyciu technologii przyjaznych dla środowiska.
Dołącz do nas!
ELDA – ELTRA Elektrotechnika S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Glinki 146, 85 - 861 Bydgoszcz, adres do korespondencji: ul. Bugno 1, 78-400 Szczecinek, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000025250; REGON: 002526580, NIP 554-030-91-98 kapitał zakładowy 110.000,000, 00 zł w całości pokryty; Duży Przedsiębiorca, reprezentowana przez: Roberta Wielickiego- Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego