Oddział w Świebodzicach (REFA)
Początki działalności Zakładu sięgają 1945 r. Przez lata REFA była cenionym producentem różnego rodzaju przekaźników i urządzeń zabezpieczających dla energetyki krajowej oraz na rynki zagraniczne.W roku 2010 stała się częścią międzynarodowej grupy Schneider Electric i wchodząc w skład spółki Schneider Electric Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowi obecnie - jako Oddział w Świebodzicach - jedną z jednostek operacyjnych koncernu Schneider Electric w Polsce.Dzięki doświadczeniu i wiedzy eksperckiej w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemów elektroenergetycznych Oddział w Świebodzicach oferuje Klientom wszechstronne usługi w zakresie rozwoju i produkcji zabezpieczeń, produkcji szaf elektroenergetycznych oraz nowoczesnych rozwiązań systemowych dla energetyki i przemysłu.Zespół wysoce wykwalifikowanych specjalistów Oddziału Schneider Electric w Świebodzicach zapewnia kompleksowe usługi inżynieryjne i modernizacyjne, doradztwo techniczne oraz obsługę serwisową i szkolenia.Schneider Electric Polska Sp. Z o.o.Oddział w Świebodzicach (REFA)ul. Strzegomska 23-27, 58-160 Świebodzicetel. 74 854 84 10; ref.swiebodzice@se.com
Polityka firmy i certyfikaty
W Oddziale w Świebodzicach funkcjonują zintegrowane systemy zarządzania Jakością (wg normy ISO 9001:2015), Środowiskiem (wg normy ISO 14001:2015) oraz BHP (wg normy ISO 45001:2018).
Systemy te wspierają nasze działania mające na celu zaspokajanie potrzeb naszych Klientów w zakresie oferowanych wyrobów i usług, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla naszych pracowników i podwykonawców oraz minimalizacji oddziaływania naszych rozwiązań na środowisko.
Zobowiązania te znajdują odzwierciedlenie w poniższych politykach:
POLITYKA JAKOŚCI
Zobacz politykę jakości Oddziału w ŚwiebodzicachPOLITYKA ŚRODOWISKOWA
Zobacz politykę środowiskową Oddziału w ŚwiebodzicachPOLITYKA BHP
Zobacz politykę BHP Oddziału w ŚwiebodzicachISO 9001:2015
CERTYFIKAT Systemu Zarządzania Jakością - ISO 9001:2015ISO 14001:2015
CERTYFIKAT Systemu Zarządzania Środowiskiem - ISO 14001:2015ISO 45001:2018
CERTYFIKAT Systemu Zarządzania BHP - ISO 45001:2018
Potrzebujesz pomocy?
Selektor produktów
Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.
Zapytaj o ofertę
Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Centrum Obsługi Klienta
Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu