Dlaczego systemy wentylacyjne ulegają awariom?
Gdy filtry zostaną zablokowane przez kurz lub brud i nie zostaną natychmiast wymienione, mniej chłodnego powietrza jest w stanie dostać się do obudowy, co ostatecznie powoduje następujące skutki:
• Nieefektywna praca wentylatorów, poruszających mniejszą ilość powietrza i zużywających więcej energii
• Nagromadzony pył wywiera negatywny wpływ na wewnętrzne części ruchome, zmniejsza skuteczność rozpraszaczy ciepła i może powodować przewodzenie lub izolację radiatorów elektronicznych
• Podwyższona temperatura wewnętrzna, która zmniejsza żywotność elektronicznych sterowników PLC, sterowników silników, napędów prędkości itp. nawet o połowę, jak również zagrożenia bezpieczeństwa z powodu przegrzanych powierzchni
• Awarie urządzeń, zwarcia i wadliwe połączenia, które z kolei powodują przestoje całych linii produkcyjnych i przerwanie krytycznych procesów, co prowadzi do znacznych strat
Kondycja sprzętu jest bezpośrednio uzależniona od poziomu zapylenia filtrów. Zatkane filtry powodują nieefektywną pracę wentylatorów, spowolnienie lub zatrzymanie przepływu powietrza oraz skrócenie żywotności urządzeń nawet o połowę.
Kolejne etapy budowy rozwiązania.
Określ optymalne rozwiązanie do regulacji temperatury. Oprogramowanie ProClima™ wykorzystuje dane termiczne, aby zaproponować właściwy wybór zarządzania termicznego, dopasowany do środowiska i urządzeń elektrycznych/elektronicznych zainstalowanych w panelu sterowniczym. Oprogramowanie uwzględnia takie zmienne jak temperatura, wilgotność, promieniowanie słoneczne oraz ustawienia wewnętrzne lub zewnętrzne. Program sporządza bilans cieplny i określa najlepsze funkcje wentylacji, regulacji, ogrzewania i chłodzenia, minimalizując przy tym błędy niedoszacowania lub przeszacowania. Wykorzystaj ProClima, aby zaprojektować inteligentny system wentylacji ClimaSys.
Wybierz elementy inteligentnego systemu wentylacji ClimaSys
Pełne specyfikacje wszystkich elementów CSVS można znaleźć na stronach katalogu online CSVS, co pomoże Ci zdefiniować rozwiązanie dla nowych lub modernizowanych aplikacji.
Poznaj kompletną ofertę podstawowych produktów automatyki dla budowy rozdzielnic i paneli sterowania.