Nasze marki

Wybierz swoją lokalizację

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

EcoStruxure Process Expert – Rozproszony System Sterowania od Schneider Electric

Trendy w przemyśle zmieniają się. Można zauważyć rosnący udział inteligentnych urządzeń, udostępniających większą liczbę danych i alarmów, przez co operatorzy często są wystawieni na nadmiar informacji. Systemy rozbudowywane są o sieci komunikacyjne, tworząc rozproszone architektury, które stale mogą być rozwijane o kolejne elementy. Dodatkowymi wyzwaniami są oczekiwania stawiane przed inżynierami – system powinien zostać przygotowany szybciej i dokładniej, z zachowaniem standardów obowiązujących w danym zakładzie, i wynikających z norm.

Czym jest EcoStruxure Process Expert?

Aby sprostać wymaganiom rynku, Schneider Electric dostarcza produkt EcoStruxure Process Expert. Jest to rozwiązanie klasy DCS(ang. Distributed Control System – Rozproszony System Sterowania) charakteryzujące się bardzo elastycznym podejściem do projektowania systemu. Głównymi elementami EcoStruxure Process Expert są kontrolery i stacje komputerowe. Kontrolery (odpowiedniki sterowników PLC w klasycznych systemach) odpowiedzialne są za wykonywanie zaprogramowanej logiki procesu, zbieranie sygnałów z urządzeń wejściowych oraz sterowanie nimi. Natomiast stacje komputerowe służą zarówno do budowania i przechowywania konfiguracji systemu, jak i do zbierania, przechowywania i wyświetlania danych procesowych do wykorzystania przez operatorów.

Cechy EcoStruxure Process Expert

Pierwszą cechą najnowszego rozwiązania DCS od Schneider Electric jest swoboda w wyborze architektury systemu i jej skalowalność. Najprostsza konfiguracja może składać się tylko z jednego kontrolera oraz jednej stacji komputerowej. Rozwijając ją o dodatkowe kontrolery i stacje, możliwe jest utworzenie bardziej złożonej architektury. Nie jest problemem rozszerzenie o rozwiązania wysokiej dostępności – redundancję – na wielu poziomach: kontrolerów, sieci komunikacyjnych oraz stacji komputerowych. Dodatkowo Rozproszony System Sterowania może zawierać rozwiązania bezpieczeństwa (ang. Safety), dzięki którym możliwe jest osiągnięcie poziomu bezpieczeństwa SIL3.

Jednolita baza aplikacji

Dedykowanym rozwiązaniem w zakresie kontrolerów są znane na rynku i sprawdzone w praktyce produkty z rodziny Modicon: M340, M580 i M580s. Aby móc wykorzystać możliwości systemu DCS, takie jak jednolita baza aplikacji dla części sterowania i wizualizacji, zaawansowane możliwości diagnostyczne i łatwa integracja, muszą stanowić one podstawę architektury. Jednak, ze względu na otwartość EcoStruxure Process Expert, nie ma problemu z pobraniem danych z dowolnego innego skomunikowanego sterownika PLC lub systemu. Możliwa jest także wymiana danych z systemami nadrzędnymi, takimi jak globalne rozwiązania nadzorcze typu SCADA, systemy zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), systemy zarządzania produkcją (MES) czy inne.

Programowanie obiektowe

Ważną funkcją systemu EcoStruxure Process Expert jest programowanie obiektowe (ang. object-oriented programing, OOP). Oznacza to, że każde urządzenie (np. silnik) jest reprezentowane w systemie przez obiekt. Obiekt to zbiór wszystkich elementów związanych z danym urządzeniem, w tym sygnały wejściowe/wyjściowe, reprezentacja graficzna, stacyjki operatorskie, alarmy, trendy i inne.

Obiekty tego samego typu bazują na wspólnym szablonie. Edycja takiego szablonu pozwala w szybki sposób aktualizować wszystkie obiekty utworzone na jego podstawie i dostosować je do nowych warunków (np. dodanie nowych sygnałów). Dodatkowo to podejście wspiera standaryzację oraz ułatwia utrzymanie porządku całej aplikacji. Każda modyfikacja szablonu jest wersjonowana i logowana w systemie, dzięki czemu możliwe jest nadzorowanie zmian i zarządzanie nimi. Standaryzacja jest również aspektem, który w znaczącym stopniu wpływa na pracę operatorów z systemem – upraszcza obsługę i skraca czas niezbędnych szkoleń.

System EcoStruxure Process Expert wspiera inżynierów w trakcie tworzenia systemu. Programy, które później trafią na kontrolery, mogą być automatycznie generowane, uwzględniając wybrane obiekty. Ogranicza to czas poświęcany na powtarzalne, monotonne prace, pozwala skupić się na najważniejszych częściach aplikacji i ogranicza liczbę pomyłek, które podczas procesu programowania można popełnić. W efekcie, lepszej jakości aplikację można utworzyć szybciej. Dodatkowo wsparcie dla jednoczesnej pracy kilku inżynierów pozwala przejść z liniowego modelu realizacji projektu na równoległy i tym samym jeszcze bardziej skrócić czas realizacji i uruchomienia.

Przykłady zastosowań

EcoStruxure Process Expert znajduje swoje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Wśród najpopularniejszych zastosowań znajdują się:

● Górnictwo,

● Przemysł spożywczy,

● Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody,

● Przemysł energetyczny,

● Oil & Gas,

● Przemysł chemiczny.

Gotowa biblioteka obiektów Systemy DCS najczęściej dysponują gotową biblioteką obiektów. Nie inaczej jest w przypadku EcoStruxure Process Expert. Domyślna biblioteka General Purpose Library (GPL) zawiera obiekty reprezentujące wszystkie podstawowe elementy automatyki, w wielu przypadkach pozwalając na zbudowanie całego systemu. Każdy z obiektów jest przetestowany i udokumentowany.

Obiekty z tej biblioteki implementują podejście Świadomości Sytuacyjnej (ang. Situational Awarness) zgodne ze standardem ISA-101. Wspiera ono operatorów Distributed Control System w podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji oraz skupia się na unikaniu i minimalizowaniu wpływu sytuacji awaryjnych. Poza biblioteką GPL, w systemie zainstalowane mogą zostać biblioteki dedykowane konkretnym branżom, biblioteki zaawansowane lub własnoręcznie opracowane biblioteki.

Rozwiązanie, jakiego potrzebujesz

Choć wymagania stawiane przed współczesnymi systemami są wysokie, EcoStruxure Process Expert pozwala im sprostać i wspiera użytkownika na każdym etapie realizacji projektu. Podczas prac inżynierskich programowanie obiektowe i automatyczna generacja potrafią znacząco zredukować ilość czasu niezbędnego do uruchomienia systemu.

Standaryzacja i podejście Świadomości Sytuacyjnej poprawiają jakość pracy operatorów i wspierają ich w podejmowaniu decyzji, redukując stres, na jaki są narażeni. Natomiast otwarcie na rozbudowę i zwiększone bezpieczeństwo wpłyną pozytywnie na jakość całego procesu przez długi czas od uruchomienia.

ExoStruxure Process Expert zmniejsza również nieplanowane przestoje do 2%, a tym samym pozwala uniknąć związanych z nimi strat. Wbudowany system umożliwia także obliczenie optymalnego zużycia energii, co pozwala zaoszczędzić nawet do 30% energii rocznie.

Zbudowanie funkcjonalnego systemu automatyki oraz jego utrzymanie nie musi być trudne, gdy wykorzysta się EcoStruxure Process Expert – pojedynczy system DCS, który został zaprojektowany po to, by sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających branż.

Mateusz Majewski,
Product Application Engineer

Dołącz do społeczności Schneider Electric

Jeśli interesują Cię najnowsze technologie, trendy w przemyśle oraz biznesie i chciałbyś brać udział w szkoleniach, a także innych wydarzeniach organizowanych przez Schneider Electric, bądź z nami na bieżąco.
Dołącz do listy mailingowej Otwiera w nowym oknie
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Darmowa"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Widok"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerPL"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z pomocą techniczną

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.