Aranżacja wnętrza to coś więcej niż wybór mebli czy kolorów ścian. Jej dopełnieniem są dodatki, które sprawiają, że dom staje się przytulny i nabiera charakteru. Wśród nich znajdziemy tekstylia, obrazy i rośliny, a także osprzęt elektroinstalacyjny, który coraz częściej pragniemy eksponować. Wygląd osprzętu warto dopasować do aranżacji, by stworzyć spójne wnętrze z charakterem w stylu nowoczesnym, klasycznym lub minimalistycznym.
Jak dobrać osprzęt do aranżacji wnętrza?Zanim skupimy się na poszczególnych stylach, zwróćmy uwagę na podstawowe zasady dobierania osprzętu elektroinstalacyjnego. Jeśli nie zamierzasz ukrywać go za sprzętami, dobierz poszczególne elementy w taki sposób, by stanowiły ozdobę wnętrza. Efektowne czerwone ramki, które kompletnie nie pasują do Twojego klasycznego wnętrza, prawdopodobnie nie są najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście taki osprzęt będzie pełnił swoją podstawową funkcję, lecz może przy okazji zburzyć założoną koncepcję.
Zadbaj również o to, by cały osprzęt wizualnie do siebie pasował. Przed zakupem warto więc sprawdzić, czy dana seria osprzętu zawiera wszystkie potrzebne funkcjonalności. Szczególnej uwagi wymagają mniej popularne akcesoria, na przykład gniazda głośnikowe, gniazda TV/R/SAT, ściemniacze obrotowe czy łączniki do sterowania żaluzjami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dobrać poszczególne elementy z innych serii, jednak osiągniesz znacznie lepszy efekt, sięgając po produkty z tej samej kolekcji.
Osprzęt do wnętrz nowoczesnychJeśli planujesz aranżację wnętrza w stylu nowoczesnym, masz naprawdę duże pole do popisu. Nowoczesny styl wyróżnia się wygodą i funkcjonalnością, a także oryginalnym wzornictwem, geometrycznymi formami i otwartymi przestrzeniami. Wśród dodatków popularne są elementy chromowane, które znajdziemy na nogach krzeseł, wazonach czy ramach obrazów.
We wnętrzach nowoczesnych idealnie sprawdzi się osprzęt z serii Odace wyróżniający się okrągłym kształtem, atrakcyjnym wzornictwem, dużym wyborem kolorowych ramek i prostą instalacją. Seria Odace to synonim nowoczesnego designu i sposób na pełną personalizację domowego osprzętu. W kolekcji znajdują się zarówno popularne gniazda, łączniki i przyciski, jak i bardziej zaawansowane elementy, m.in. osprzęt do sterowania komfortem czy ramka z półką do ładowania telefonu.
Popularnym stylem nowoczesnym jest także loft, który nawiązuje do stylistyki obiektów przemysłowych, fabryk i magazynów. W lofcie elementy industrialne i konstrukcyjne nie są zakrywane, lecz eksponowane, a wśród dodatków królują elementy metalowe, miedziane, skórzane, drewniane i betonowe.
W takim wnętrzu możesz śmiało zamontować industrialne gniazdo natynkowe, na przykład z serii Cedar Plus. W aranżacjach loftowych świetnie sprawdzi się również solidny osprzęt wykonany z wytrzymałego materiału, taki jak Merten Wandaloodporny, który będzie stanowił dodatkową ochronę przed uderzeniami czy aktami wandalizmu. Jeśli szukasz osprzętu podtynkowego, zwróć uwagę na serię Unica, w której znalazły się efektowne metaliczne ramki dostępne w wielu kolorach.
Gniazda, ramki i łączniki do wnętrz klasycznychDrewniane podłogi, masywne meble, płytki, kamienie i celowo postarzane dodatki to charakterystyczne elementy stylu klasycznego. Styl ten wyróżnia się naturalnością i swojskością, a w tego typu aranżacjach nie ma miejsca na krzykliwe kolory czy metaliczne dodatki.
We wnętrzach klasycznych najlepiej sprawdzają się proste formy doskonale reprezentowane przez serię Merten System M. Ta ekskluzywna kolekcja dostępna jest w wielu kolorach, materiałach i wersjach, dlatego można ją w pełni dopasować do wnętrza rustykalnego. Osprzęt z elementami drewnianymi pozwoli stworzyć spójną aranżację i sprawi, że zastosowanie nowoczesnych dodatków w klasycznym wnętrzu będzie możliwe.
W serii Merten System M znajdują się zarówno łączniki i gniazda, jak i inteligentne systemy do sterowania temperaturą, oświetleniem czy roletami. Podczas gdy aranżacja wnętrza będzie stonowana i klasyczna, dopasowany osprzęt elektroinstalacyjny wprowadzi nowoczesne rozwiązania do Twojego domu. Kolekcja składa się z kilku różnych mechanizmów pasujących do sześciu serii ramek. Jeśli więc zapragniesz coś zmienić w aktualnej aranżacji, wystarczy, że wymienisz ramkę – bez demontażu osprzętu!
Styl minimalistyczny a osprzęt elektroinstalacyjnyMinimalizm jest w modzie już od kilku sezonów i wszystko wskazuje na to, że zostanie z nami na dłużej. Styl minimalistyczny wyróżnia się prostotą i funkcjonalnym designem, a we wnętrzach urządzonych w tej stylistyce królują biele i szarości. Minimalizm nie może się nie podobać, dlatego często wybierany jest jako „bezpieczna” opcja wykończenia wnętrza. Nie ma tu jednak miejsca na efektowne elementy, nie ma też dążenia do luksusu.
Wnętrza minimalistyczne powinny być przestronne (nawet jeśli wcale nie są duże), a zarazem przytulne. Inspiracji do tworzenia wnętrz minimalistycznych można szukać w słynnej szwedzkiej sieciówce, w której popularne są biele i szarości występujące w połączeniu z elementami w kolorze naturalnego drewna. Ściany i meble we wnętrzach minimalistycznych są stonowane, lecz w kwestii dodatków możemy pozwolić sobie na nieco więcej.
W tego typu aranżacjach sprawdzi się wspomniany już osprzęt Odace, który nawiązuje do popularnej w stylu skandynawskim geometrii. Jeśli jednak chcesz postawić na ascetyczny minimalizm, zainspiruj się serią Asfora, którą wyróżnia klasyczny kształt i brak zbędnych dodatków. Seria występuje w 36 kombinacjach kolorystycznych, lecz w minimalistycznych wnętrzach najlepiej sprawdzi się klasyczna biel.
Podobnie jak pozostałe serie osprzętu Schneider Electric, również seria Asfora składa się z szerokiej gamy elementów, które wykraczają poza standardowe gniazda i łączniki. Co więcej, osprzęt elektroinstalacyjny Asfora wykonano z materiałów o zwiększonej odporności na promieniowanie UV, co gwarantuje dłuższą żywotność i mniejszą podatność na przebarwienia.