Konstruktorom maszyn coraz trudniej jest pozostać graczami lokalnymi i muszą myśleć globalnie, aby zdobywać nowe rynki. Oczywiście, ich konkurencja jest teraz również globalna. Jak więc można wyróżnić się z tłumu i uniknąć negocjacji opartych na cenach?
Styl i konstrukcja maszyny jest jednym z obszarów, na których należy się skupić, co obejmuje interfejs użytkownika. Możemy zaobserwować trzy główne trendy, które mają wpływ na skromne panele sterowania i wybór komponentów używanych do ich budowy.
- Konstruktorzy maszyn starają się wyróżniać poprzez swoje projekty - coraz bardziej estetyczny wygląd maszyny, na przykład styl oparty na marce, oraz jej interfejs operatora dodają lub zmniejszają atrakcyjność oferty
- Efektywność działania ma zasadnicze znaczenie, a dobrze zaprojektowane i łatwe w obsłudze panele sterowania przyczyniają się do tego w ogromnym stopniu
- Dostawcy elementów interfejsu operatora, takich jak przyciski, przełączniki i wskaźniki świetlne są coraz bardziej zbliżeni pod względem parametrów technicznych i obecnie proponują nowe pomysły i produkty, aby pomóc producentom OEM w skutecznym konkurowaniu
Co to oznacza dla projektanta maszyn?
Mówiąc wprost, projektowanie wysokowydajnych i estetycznych maszyn nigdy nie było łatwiejsze..
Wyobraź sobie możliwość zastąpienia szarych drzwi przednich panelu sterowania kolorowym, intuicyjnym tłem. Zamontować przyciski w jednej płaszczyźnie z powierzchnią panelu, aby ułatwić czyszczenie i dodać odrobinę stylu. Albo oznaczyć funkcję każdego urządzenia prostym, wyraźnym i trwałym tekstem lub ikoną graficzną. Taka jest dzisiejsza rzeczywistość dla wiodących na świecie serii przycisków i jest ona wynikiem lat zrozumienia i poszukiwania odpowiedzi na problemy, z jakimi borykają się projektanci maszyn na całym świecie.
Więc jak to dostosowanie może przyczynić się do odróżnienia Cię od konkurencji?
Zaprojektuj swój interfejs tak, aby spełniał potrzeby Twojej maszyny i Twoich klientów - z funkcjami pogrupowanymi i uporządkowanymi zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Legendy w tle umożliwiają identyfikację tych grup, na przykład ustawienia, obsługa, a nawet wyraźne wyróżnienie wyłącznika awaryjnego i funkcji bezpieczeństwa.
Spraw, aby Twoje maszyny były łatwe w obsłudze i globalne - identyfikuj urządzenia za pomocą tekstu w lokalnym języku lub uprość interfejs za pomocą ikon, a nawet obrazów. Oznaczenie powierzchni przycisków, kołnierza lub zastosowanie trwale oznaczonych tabliczek z legendami zapewnia łatwość obsługi przez cały okres eksploatacji maszyny.
Zintegruj swoją markę i zasady projektowania z panelem sterowania - oprócz umieszczenia logo i sloganu firmowego, kołnierze mogą być również dostarczane w różnych kolorach. Dzięki temu Twoje maszyny będą nie tylko świetnie wyglądać, ale również Twój dział marketingu będzie zadowolony!
Podsumowując, panel sterowania jest teraz rozszerzeniem Twojej palety projektowej, pomagając Twoim klientom korzystać z ich wspaniałych maszyn w coraz bardziej efektywny sposób, bez względu na to, gdzie się znajdują.
Poznaj kompletną ofertę podstawowych produktów automatyki dla budowy rozdzielnic i paneli sterowania.