Podejmowanie potrzebnych działań

    Ze zmianą klimatu można walczyć tylko poprzez podejmowanie konkretnych, konstruktywnych działań. Zapoznaj się z raportem firmy Schneider na temat zrównoważonego rozwoju w latach 2017–2018, aby dowiedzieć się, jak wywiązujemy się z tego zadania i pomagamy w tym innym.

    Zobacz efekty naszej pracy
  • Default Alternative Text

    Dostęp do energii to podstawowe prawo każdego człowieka

    Schneider Electric pragnie, aby każdy mieszkaniec naszej planety dysponował dostępem do energii z niezawodnego, bezpiecznego, efektywnego i zrównoważonego źródła.
    Dzięki rozwojowi autorskich modeli biznesowych w innowacyjny i ekologiczny sposób przyczyniamy się do zmniejszenia ubóstwa i wspierania ochrony środowiska.

    Więcej informacji
    • Schneider Electric i HCL wspólnie podnoszą standard życia w Indiach, zapewniając mieszkańcom dostęp do elektryczności Platforma EcoStruxure for Energy Access pozwoliła ziścić marzenie mieszkańców Malhpur — po raz pierwszy w życiu mogą oni korzystać z niezawodnego zasilania elektrycznego.
    • Dostęp do Energii. Szkolenia i przedsiębiorczość: Rozwój umiejętności społeczności lokalnych w Republice Południowej Afryki Schneider Electric i francuskie Ministerstwo Edukacji wspólnie organizują szkolenia zawodowe w zakresie energetyki w ramach inicjatywy French South African Schneider Electric Education Centre (F'SASEC).
    • Mikrosieci zasilane solarnie — Dostęp do energii Z pomocą Schneider Electric stowarzyszenie Technology & Action for Rural Advancement (TARA) wdrożyło modele zdecentralizowanych mikrosieci 30 kW zasilanych solarnie w 20 odległych wioskach w Indiach.
    • Villaya Emergency: przenośne i gotowe do użytku rozwiązanie, które zapewnia dostęp do energii w kryzysowych sytuacjach Poznaj ekologiczną, mobilną i ekonomiczną mikrosieć elektroenergetyczną stworzoną z myślą o sytuacjach awaryjnych.

    Szkolenia i przedsiębiorczość

    W celu promowania lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego i stymulowania rynku energii firma Schneider Electric, wraz z założoną przez siebie Fundacją, organizuje szkolenia w zakresie energetyki skierowane do osób w potrzebie, a także wspiera tych, którzy chcą zostać przedsiębiorcami. Przyczyniamy się do tworzenia nowych miejsc pracy zarówno w mieście, jak i na wsi, ograniczając w ten sposób odpływ ludności z obszarów wiejskich.

    Rozwiązania i modele biznesowe zapewniające dostęp do energii

    Dzięki rozwojowi autorskich modeli biznesowych firma Schneider Electric w innowacyjny i ekonomicznie zrównoważony sposób przyczynia się do zmniejszania ubóstwa i wspierania ochrony środowiska.

    Poznaj nasze rozwiązania

    Inwestowanie zaangażowane społecznie

    Inwestycje SEEA

    Kwestia dostępu do energii

    Kwestia ubóstwa energetycznego

    Partnerzy SEEA

    Niekwestionowane prawo do energii

    « Ubóstwo energetyczne to poważny problem krajów rozwiniętych. A jak my go widzimy? Dla nas to sytuacja — niezależnie od stojących za nią przyczyn — gdy ktoś nie może ogrzać swojego domu przy akceptowalnym koszcie. Pomagamy poprzez realizację programów obejmujących zarówno społeczne i nowatorskie rozwiązania, jak i rozwiązania dopasowane do konkretnych potrzeb, skierowane do gospodarstw domowych zmagających się z ubóstwem energetycznym. Działania Fundacji są ściśle powiązane z zaangażowanym społecznie funduszem SEEA, którego środki inwestuje się w innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne. »


    Patricia Benchenna,
    Dyrektorka Fundacji i działu ds. dobroczynności, Schneider Electric

    IMG_0523-392x351

    Rozmowa z nami

    Czy masz pytania albo potrzebujesz wsparcia? Służymy pomocą!

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.