Szukaj w najczęściej zadawanych pytaniach

Co oznacza błąd OHF (przegrzania przemiennika) w falowniku Altivar 71?

Data opublikowania: 24 marca 2020

Błąd OHF pojawia się kiedy temperatura radiatora przekroczy dopuszczalną wartość. Informacja o temperaturze pochodzi z czujnika umieszczonego w radiatorze, tuż obok modułu z tranzystorami. Kiedy stan termiczny przemiennika (parametr tHd) przekracza 118%, pojawia się błąd OHF. 118% to około 100 stopni Celsjusza radiatora.

Najczęściej przyczyną przegrzania jest:
1. Zbyt duża temperatura otoczenia (należy zapewnić prawidłową wentylację w pomieszczeniu)
2. Przepływ powietrza jest zablokowany
3. Minimalna przestrzeń wokół falownika nie jest zapewniona (minimalne odległości podane są w instrukcji)
4. Wentylator nie działa
5. Czujnik temperatury jest uszkodzony

Czy było to pomocne?

Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?

Nie możesz znaleźć potrzebnych informacji?

Skontaktuj się z działem obsugi klienta w celu uzyskania informacji dotyczących wsparcia technicznego, pomocy w składaniu reklamacji i nie tylko.