{}

Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Szukaj często zadawanych pytań

Jaki kabel służy do połączenia sterownika Twido z komputerem PC?

Referencja kabla do programowania Twido, TSX37/57: 1) TSXPCX1031 - długość 2,5 m., konwerter RS232-RS485 (SUBD9/MiniDIN) 2) TSXCUSB485+ TSXCRJMD25 TSXCUSB485 – długość 0,4 m konwerter USB-RS485 (USB/gniazdo RJ45) TSXCRJMD25 – długość 2,5 m adapter (RJ45/MiniDIN) (dodatkowo konwerterem TSXCUSB485 możemy zaprogramować terminale Magelis korzystając z odpowiedniego adaptera np.: XBTZ925 dla paneli XBTN/R/RT).

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej