Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
		
W czym możemy Ci dziś pomóc?
Jaki potencjometr należy zastosować do zewnętrznego zadawania prędkości w przemiennikach częstotliwości Altivar?
Analogowe wejścia napięciowe w Altivarach przystosowane są do pracy z potencjometrami o impedancji do 30 kΩ) Do zewnętrznego zadawania prędkości można zastosować potencjometr VW3A58866 lub SZ1RV1202  ( potencjometry  2.2 kΩ ). Dodatkowo w ofercie od 2017 roku dostępne są także potencjometry z głowicą do montażu w otworze o średnicy fi22 z gamy Harmony XB4 np.: XB4BD912R10K (potencjometr 10 k).


Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: