{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Czy w ofercie obudów Sarel są szafy wykonane ze stali nierdzewnej?

Tak, w ofercie Sarel są obudowy wykonane ze stali nierdzewnej:
- obudowy wiszące Spacial S3X
- obudowy wiszące spełniające dyrektywą ATEX (wykonanie przeciwwybuchowe) Spacial S3XEX
- obudowy stojące typu monoblock Spacial SMX
- obudowy stojące do zabudowy szeregowej Spacial SFX
- pulpity sterownicze Spacial SDX

Standardowo wszystkie obudowy są wykonane ze stali AISI 304L, a niektóre wersje można zamówić wykonane ze stali AISI 316L
AISI 304L - stal dedykowana do użycia w przemyśle spożywczym, jest odporna na korozję, jak i na kwasy organiczne, łatwa w czyszczeniu
AISI 316L - stal dedykowana do użycia w przemyśle morskim (obecność soli), bardzo wysoka odporność na korozję.

Katalog tych produktów jest do ściągnięcia poniżej w załączniku.

Dowiedz się więcej o szafach sterowniczych i obudowach uniwersalnych

Załączniki

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej