Szukaj w najczęściej zadawanych pytaniach

Jaka jest róznica między przyciskiem XB4BW33B5, a przyciskiem XB4BW33M5 oraz XB4BW33G5?

Data opublikowania: 13 lipca 2018

XB4BW33B5 jest przeznaczony do zasilania napięciem o wartości 24V stałym lub zmiennym.
XB4BW33G5 jest przeznaczony do zasilania napięciem o wartości od 110 do 120V zmiennym.
XB4BW33M5 jest przeznaczony do zasilania napięciem o wartości od 230 do 240V zmiennym.

Czy było to pomocne?

Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?

Nie możesz znaleźć potrzebnych informacji?

Skontaktuj się z działem obsugi klienta w celu uzyskania informacji dotyczących wsparcia technicznego, pomocy w składaniu reklamacji i nie tylko.