{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Czy można połączyć sterownik S7-300 firmy Siemens z Citect SCADA w wersji 7.0 SP4?

Są dwie opcje połączenia SCADY z Siemensem:

1
Sterownik S7NT Citect + Siemens SoftNet
Można użyć sterownika S7NT. Sterownik jest zawarty zarówno w licencji Vijeo Citect LITE oraz Vijeo Citect . To rozwiązanie wymaga zainstalowania Siemens Simatic SOFTNET - SW Siemens (Simatic NET).

2.
Sterownik PSDIRECT Citect
Inną opcją jest Vijeo Citect PSDIRECT. Należy kupić osobną licencję;  referencja: VJC305140 "Specialty Driver, PSDirect ETH".
Sterownik ten będzie łączyć się bezpośrednio z Siemens PLC bez dodatkowej warstwy oprogramowania.
Dowiedz się więcej
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej