Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Jakie są progi działania wyzwalacza podnapięciowego MN w wyłącznikach i rozłącznikach Compact NSX?
Wyzwalacz MN powoduje otwarcie wyłącznika w momencie, kiedy jego napięcie zasilania spada do wartości 35% napięcia znamionowego Un. Automatyczne otwarcie wyłącznika jest zapewnione, kiedy ciągłe napiecię podane na wyzwalacz spada do Uy 0.35 Un. Jeśli podane napięcie znajduje się w przedziale pomiędzy 0.35 a 0.7 Un, otwarcie jest możliwe, ale nie gwarantowane. Powyżej 0.7 Un otwarcie nie następuje. Zamknięcie jest pewne, kiedy podane napięcie na wyzwalaczu wzrośnie powyżej U ≥ 0.85 Un. Poniżej tej granicy zamknięcie nie jest gwarantowane.
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}