Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Co oznacza komunikat DSF wyświetlany przez Altivar 12?
Komunikat DSF oznacza przepięcie zasilania.
Zbyt wysokie napięcie zasilania:
Zbyt wysokie napięcie zasilania:
- przy zasilaniu przemiennika, napięcie zasilania jest 10% powyżej maksymalnej wartości dopuszczalnej.
- przy zasilaniu przemiennika bez polecenia pracy, 20% powyżej maksymalnej wartości liniowego napięcia zasilania.
Należy sprawdzić liniowe napięcie zasilające.
- Zaburzenia w sieci zasilającej
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu
Czy to było pomocne?
Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: