{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jaki jest proponowany zamiennik handlowy zacisków kątowych o symbolu 25222349?

Zaciski kablowe o symbolu 25222349 (90° dla kabli o przekroju 50mm²) zostały wycofane z oferty i nie posiadają odpowiednika w swoim rozmiarze. Jako odpowiednik handlowy dla kabli o przekroju 120mm² można zastosować zestaw prostych zacisków o symbolu LV429252(karta katalogowa w załączniku).

Dane oraz zdjęcie 25222349 znajdują się na zamieszczonej ilustracji:
servlet.jpg

Załączniki

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej