Szukaj w najczęściej zadawanych pytaniach

Czy DK1FB14 jest oferowany przez Scheider Electric Polska?

Data opublikowania: 30 kwietnia 2014

Produkt DK1FB14 nie jest dostępny na polskim rynku (spełnia normy iec 408 oraz NF C 63-130). W ofercie posiadaliśmy (do 06/2013)  rozłączniki do norm IEC 60947-3, UL 512 oraz CSA 22-2 n° 39. na przykład GK1FT (2xCO). Szczegóły w załączonych kartach katalogowych.

Poniżej podane są alternatywne rozwiązanie spełniające normę IEC 60947-3 :
GS2K4 + GS1AM2 + GS2AH220+GS2AE22 -> możliwe wyprowadzenie dźwigni sterowania po prawej stronie oraz od przodu
GS2KG4 + GS1AM2 + GS2AH330+ GS2AE22-> dźwignia strowania znajduje się po lewej stronie
Szczegółowe ilustracje znajdują sie w załaczonej karcie katalogowej

Czy było to pomocne?

Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?

Nie możesz znaleźć potrzebnych informacji?

Skontaktuj się z działem obsugi klienta w celu uzyskania informacji dotyczących wsparcia technicznego, pomocy w składaniu reklamacji i nie tylko.