Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
W jaki sposób można podłączyć modem SR2MOD03 do sterownika Modicon M238?
Do podłączenia modemu GSM SR2MOD03 ze sterownikiem Modicon M238 można wykorzystać interfejs TCSMCN3M4M3S2. Jest to nie skrosowany kabel o długości 3m zakończony z jednej strony złaczem DB9, a z drugiej złączem RJ-45 dedykowany do podłączania urzadzeń typu DCE.
Dowiedz się więcej
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej