{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Z jakich referencji składa się obudowa wisząca 6 rzędowa Prisma G w wykonaniu IP30?

Konfiguracja 6 rzędowej obudowy Prisma G w wykonaniu IP30 składa się z:

- obudowy - referencja 08106
- drzwi pełnych - referencja 08126
- szyn do aparatury modułowej - 6 x referencja 03001
- płyt czołowych z wycięciem na aparaturę modułową - 6 x referencja 03203

Widok obudowy:

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Range:
Prisma G
Dowiedz się więcej
Range:
Prisma G