FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jakie są wartości parametrów B10 i % of dangerous failures dla linkowych łączników bezpieczeństwa z serii XY2C potrzebne do obliczeń w układzie bezpieczeństwa maszynowego?

Wartości parametrów do obliczeń układów bezpieczeństwa maszynowego znajdują się poniżej:

B10 = 10 000
% of dangerous failures = 20%
 
B10 - liczba cykli, po której 10% testowanych produktów uległa awarii
% of dangerous failures - stosunek awarii niebezpiecznych (np. brak możliwości otwarcia styków) do wszystkich awarii.
 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?