{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jakie są wartości parametrów B10 i % of dangerous failures dla łączników krańcowych bezpieczeństwa z kluczem z serii XCS potrzebne do obliczeń w układzie bezpieczeństwa maszynowego?

Wartości parametrów do obliczeń układów bezpieczeństwa maszynowego znajdują się poniżej:

B10 = 1 000 000
% of dangerous failures = 20%

B10 - liczba cykli, po której 10% testowanych produktów uległa awarii
% of dangerous failures - stosunek awarii niebezpiecznych (np. brak możliwości otwarcia styków) do wszystkich awarii.

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej