Szukaj często zadawanych pytań
Czy jest możliwe zapisanie słów %MW w wewnętrznej pamięci Flash sterownika TSX Micro?
Tak. Ilość słów możliwych do zapisania w wewnętrznej pamięci typu Flash sterownika TSX MICRO określona jest w systemowym rejestrze %SW97. Kiedy wartość tego rejestru zawiera się pomiędzy 1 a 1000, wtedy słowa %MW od 1 do 1000 są zapisane w pamięci wewnętrznej Flash. Jednocześnie bit 0 słowa systemowego %SW97 jest używany do inicjalizacji zapisu markerów %MW w pamięci. Jeżeli bit ma wartość 1 wykonywany jest zapis do pamięci. Po zakończeniu zapisu bit systemowo przywracany jest do wartości 0.
Opublikowano dla:Schneider Electric Polska
Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: