Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Jakie jest maksymalne obciążenie uchwytów do montażu naściennego (nr katalogowy NSYAEFPFSC) w obudowie Spacial S3D?
Maksymalne obciążenie uchwytów NSYAEFPFSC wynosi:
– poziomy montaż 180 kg.
– pionowy montaż 350 kg.
– poziomy montaż 180 kg.
– pionowy montaż 350 kg.
Dowiedz się więcej
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej