Czym różnią się ściemniacze typu RC od RL w ofercie osprzętu?
Ściemniacze mają możliwość dopasowania do typu obciążenia. Oznaczenia RC oraz RL odnoszą się do następujących wielkości:
"R" - rezystancyjne
"L" - obciążenia indukcyjne
"C" - obciążenia pojemnościowe
RC - ściemnianie poprzez wyłączenie na zboczu opadającym
RL - ściemnianie poprzez opóźnienie załączenia na zboczu narastającym prądu.
Każde ze źródeł światła typu LED z możliwością ściemniania posiada wbudowany zasilacz który pozwala na zmianę natężenia światła w zależności od jakości, w związku z powyższym tryb RL pozwala na uzyskanie minimalnej jasności. W załączniku znajduje się prezentacja graficzna wyżej opisanych trybów pracy ściemniaczy.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą osprzętu elektroinstalacyjnego