Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Czy obudowy Thalassa TBS oraz TBP występują w wersji z drzwiami otwieranymi na zawiasach ?
Obudowy Thalassa TBS oraz TBP posiadają standardowo pokrywę zdejmowaną całkowicie. Jednak można poprzez zastosowanie dodatkowych zawiasów uzyskać wersję z drzwiami uchylnymi. W tym celu należy doposażyć obudowę w zawiasy (symbol zależny od głębokości pokrywy) widoczne poniżej:
Wysokość pokrywy | Numer zawiasów |
---|---|
20 | NSYAEDH20TB |
40 | NSYAEDH40TB |
Czy to było pomocne?
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej