{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jak należy interpretować odległości podane dla głowicy ZCE2?

Podane odległości aktywacji styków na wykresach łączników z głowicami ZCE02 dotyczą drogi elementu o skosie 30° w kierunku poprzecznym do osi ruchu głowicy (poziomym). W osi pionowej skok głowicy jest krótszy i odpowiada następującej zależności 4.2/tg30°=7mm. Przykładowy schemat działania ZCE02 wraz z korpusem ZCMD41 opisuje poniższa ilustracja.
Rysunek

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Range:
Osiswitch
Dowiedz się więcej
Range:
Osiswitch