Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Jakie są zamienniki kabli do programowania XBTZG915 i XBTZG925 panelu XBTGT?
Kable XBTZG915, XBTZG925 zostały wycofane z oferty. Zamiennikiem tych kabli jest kabel XBTZG93, jednak nie można go użyć do panelu XBTGT1130.
Panele typu XBT GT1000/1105/2110/2120/2220/1130 można zaprogramować za pomocą kabla Ethenetowego prostego lub crosowanego.
Panele z serii XBT GT2000/4000/5000/6000/7000 mogą być programowane przez port USB, czyli za pomocą kabla XBTZG93.
Dowiedz się więcej o panelach operatorskich
Panele typu XBT GT1000/1105/2110/2120/2220/1130 można zaprogramować za pomocą kabla Ethenetowego prostego lub crosowanego.
Panele z serii XBT GT2000/4000/5000/6000/7000 mogą być programowane przez port USB, czyli za pomocą kabla XBTZG93.
Dowiedz się więcej o panelach operatorskich
Załączniki
Czy to było pomocne?
Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: